This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:RGB888显示中的 DS90UB954-Q1图形模式

Guru**** 2471610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458913/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-pattern-mode-in-rgb888-dispaly

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI  

现在、我使用 1280x720p30  2 数据通道 800MHz RGB888 mipi CSI 0

然后我  在 LCD 中使用 gstreamer 显示 DS90UB954-Q1图形模式、它显示 为灰色

您可以检查  

这是我的 i2c 命令

0x1F、0x02、
0x33、0x21、
0xB0、0x00、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_CTL
0xB2、0x01、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEB_CFG
0xB2、0x33、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_CSI_DI
0xB2、0x24、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_LINE_SIZE1、
0xB2、0x0F、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_LINE_SIZE0、
0xB2、0x00、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_BAR_SIZE1、
0xB2、0x01、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_BAR_SIZE0、
0xB2、0xE0、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_ACT_LPF1
0xB2、0x02、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_ACT_LPF0
0xB2、0xD0、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_TOT_LPF1
0xB2、0x02、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_TOT_LPF0
0xB2、0xFD、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_LINE_PD1
0xB2、0x11、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_LINE_PD0、
0xB2、0x05、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_VBP、
0xB2、0x21、
0xB1、TI954_REG_IA_PGEN_VFP
0xB2、0x0A、

此致

Sui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sui:

    完成编程后、您是否能够获得 patgen 页的寄存器转储? 您能否完成下表以便我可以获取包含所有设置的脚本?  

    PATGEN 输出    
       
    水平分辨率 1280
    垂直 分辨率 720.
    总垂直消隐  
    垂直前沿
    垂直后沿
    垂直同步  
    帧速率 30.
    视频格式 RGB888
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn Uranga

        第700章我是谁

    垂直前沿       5.

    垂直后沿       20.

     垂直同步            5.

    此致

    Sui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sui、

    很抱歉错过了一个问题:您使用的是4Gbps 或4.16的 FC 速度? 我将在星期二之前向您发送一个如何对色条进行编程的示例。  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn

    我不配置 FC 速度、我使用默认 速度 如何对彩色条进行编程

    生成该映像

    此致

    Sui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sui:

    954数据表提到参考色条以及支持的两个图形-参考色条和固定图形。 提供的色条是我们所拥有的黑白颜色。 是否可以使用 RGB 565? 这个会有颜色。  

    要获得全屏颜色(蓝色)、需要将块大小更改为3 (对于 RGB888、也是默认设置)、启用固定颜色图形0x02[7]=1'b1、2并将颜色更改为(0xFF、0x00、0x00表示蓝色)- RGB88会反转数据、因此字节 n、n+1和 n+2的序列是 BGR。

    Glenn