This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:积分输出

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453714/tpic8101evm-integral-output

器件型号:TPIC8101EVM

工具与软件:

您好!

我们的客户尝试了与 EVM 数据表中相同的设置、但输出振幅与计算结果不同。
如果您知道原因是什么、您能告诉我吗?

电路没有变化、所以输入增益保持为1。
输入信号也是7.27kHz/300mVpp。

EVM 设置示例

客户设置

波形

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我将尝试重现您看到的内容、并将在明天/星期五更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirohisa-San、

    是否有传感器连接到 EVM?

    只是你知道,我们中的许多人将在接下来的 两周的假期 OOO。
    如果您有任何问题、请毫不犹豫地发布到此主题、但对帖子的回复 可能会延迟。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、
    未连接实际的传感器、但7.27kHz 信号发生器输出连接到该 EVM 的输入端。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    感谢您关注这些信息。  John 和大部分团队在美国假日季都不在办公室、因此后续回复将会延迟。  我们感谢您的耐心等待、直到我们回到办公室并能够进一步了解这一点。 我们希望能够在1月6日之前作出响应。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以。
    感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirohisa-San、

    您是否见过 有关将信号发生器连接到输入的任何指导信息(数据表、用户指南或论坛/博客)?

    您如何将信号发生器连接到输入端? 是直流耦合还是交流耦合?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、

    我们的客户已声明、根据数据表和 EVM UG、他们使用交流耦合300mVpp 输入。
    该电路完全如 EVM UG 图9中所示、无变化。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosji-San,

    感谢您提供的信息。  
    我将在星期四由 COB 更新该主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我们今天和明天的达拉斯天气恶劣、我们 会被告知远程工作。

    我们很可能能够在星期一回到实验室、所以我将尝试重现 EVM 行为、然后在星期二更新此线程。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、

    表示感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我能够设置 EVM、如您的示例所示。

    根据您之前的线程中给出的设置、我得到了输出偏转大约4V、如下图所示。

    如果 GUI 中的积分时间常数字段从"10"更改为"9"、则输出  从4V 增加到大约4.3V。
    因此、相对于时间常数设置、输出电平似乎有一些变化。  

    此致、
    John