This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:iMX8MM 中 LVDS 桥接器 snd65dsi84的 U-Boot 配置

Guru**** 2471640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459738/sn65dsi84-u-boot-configuration-for-lvds-bridge-snd65dsi84-in-imx8mm

器件型号:SN65DSI84

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们目前正在努力在 Android 13上为 iMX8MM 启动显示模块。 我们已经拥有 sn65dsi84 LVDS 驱动程序以及在内核器件树(dtsi)中进行必要的更改以便启用显示。

但是、我们有以下查询:

  1. U-Boot Configuration for Display (显示的 U-Boot 配置):需要在 U-Boot 中进行哪些更改才能确保正确显示引导徽标? 目前、我们只能在 Android 启动后看到 Android 启动动画、但我们希望在启动过程中也能看到启动标识。

  2. U-Boot 中的内核 DTSi 更改:是否可以将相同的内核 dtsi 更改合并到 U-Boot dtsi 中、以便进行正确的显示初始化? 如果是、需要进行哪些具体修改?

  3. 驱动程序信息/参考资料:与 U-Boot 中的显示驱动程序配置有关的任何说明文件、驱动程序相关信息或参考资料?

此外、我对 U-Boot 配置不熟悉、因此对于如何在 U-Boot 中设置显示驱动程序的任何示例代码或详细指南、我都表示非常感谢。

非常感谢您提供有关这方面的指导。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    请给我们2-3天的时间来了解此内容并与您联系。 如果可能、您能否分享当前的配置和引导顺序? 您是否已经使用了该显示模块的工作系统?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    以下是当前配置和引导顺序的详细信息:

    我们使用的是 Variscite iMX8MM 开发套件。

    我们将针对 SN65DSI84 LVDS 桥接器使用 Variscite (版本5.15.71)的 Android 13内核、而无需对内核源或设备树进行任何修改。 LVDS 面板可以正常运行、在内核初始化后 Android 启动动画会正确显示。

    U-Boot 进行初始化、但我们目前在启动期间未看到启动界面。 在启动过程开始后大约24秒、Android 启动动画会显示。

    工作系统:

    • Android 启动后、显示模块功能齐全、引导动画按预期显示。
    • 但是、我们的目标是在 U-Boot 阶段提供启动界面显示。

    我要附上内核器件树源(dts)文件供您参考。

    此致、
    Ankit

    e2e.ti.com/.../kernel_2D00_imx8mm_2D00_var_2D00_som.dts.txte2e.ti.com/.../kernel_2D00_imx8mm_2D00_var_2D00_som.dtsi.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    我们目前没有任何 U-boot 配置脚本。 我们可以共享的唯一驱动程序支持列在此 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/546145/question-about-sn65dsi84/上

    进一步的开发取决于客户。 您可以参考其他 E2E 博文和 DSI 调谐器 GUI (也可以在 E2E 上找到)来初始化 SN65DSIxx 器件。

    此致、
    Ikram