This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:显示接口故障

Guru**** 2921200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460084/sn65dsi83-display-interface-failure

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

使用使用使用 SN65DSI83将原生 MIPI-DSI 转换为 LVDS 输出的 Variscite SOM 板。 该系统在使用 variscite 提供的配方构建的 Linux 自定义操作系统上运行。 我们使用的显示器是具有 RGB 接口的800x480分辨率显示器(PN:nHD-5.0-80048TF-ATXL#-T)。 我们有将 LVDS 转换为 RGB 的定制电路板。

当我们使用 ti-sn65dsi83_drv.c 驱动程序构建图像时、显示效果良好。

但是、它在使用最新的 ti-sn65dsi83.c 驱动程序时无法正常运行。  

您能强调一下这两个驱动器之间的差异吗?

任何帮助都将受到赞赏。