This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:TRS3122E 是否包含缓冲器?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461070/trs3122e-does-trs3122e-contain-buffers

器件型号:TRS3122E

工具与软件:

您好!

我计划使用 TRS3122E 在微控制器和 DN9连接器(RS -232逻辑电平)之间转换 CMOS 逻辑 UART 信号。 我想知道 TRS3122E 器件内部是否包含缓冲器;否则、我可能考虑为微控制器侧的 CMOS UART 信号添加外部缓冲器。 任何见解都是值得赞赏的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    TRS3122E 不包含任何内部缓冲器。 如果您希望添加外部缓冲器、可以点击指向我们网页的链接: https://www.ti.com/logic-voltage-translation/buffers-drivers-transceivers/overview.html

    如果您在查找正确缓冲区方面还有其他疑问、我可以将此 E2E 线程传输给负责 TI 缓冲区的逻辑团队。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN 引脚由高阻抗缓冲器读取(请参阅输入漏电流规格)、ROUT 引脚由驱动强度为2 mA 的缓冲器驱动(请参阅 VOL / VOH)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    澄清一下、每个 RS -232器件都有一定程度的缓冲、但不具有分立缓冲器、因为它们转换 RS -232信号电平。 如 Clemens 提到的、DIN 和 ROUT 具有高阻抗缓冲器、如数据表中的图所示:  

    请告诉我们这是否解答了您的问题、  

    -Ethan