This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:询问有关 EtherCAT 设计的信息。

Guru**** 2536870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459919/dp83822i-inquiry-about-ethercat-design

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

你好。

我目前正在使用 DP83822IH 设计 EtherCAT。

我撰写此函数是为了征询有关 EtherCAT 设计的建议。 为了实现最少数量的引脚、我计划只将5个引脚用于 EtherCAT 连接(TX +/-、RX +/-、Shield GND)、并带有单独的连接器而不是 RJ45。

使用变压器后、我正在考虑连接次级侧、该侧最初应连接到 RJ45引脚4、5、7和8、到 GND 或机箱 GND。 这是否可以接受? 非常感谢您的建议。

谢谢你。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实质上、您会问是否可以用 GND 替换变压器的次级侧? 不建议这样做、因为我们的指导是添加 Bob-Smith 端接。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我计划使用一个单独的5引脚连接器(TX_P、TX_N、RX_P、RX_N、机箱 GND)而不是 LAN 连接器、如下所示。 如果需要进行任何调整或更正、请告知。

    谢谢你。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供图表。 我认为这没有任何问题、因为变压器的次级侧已正确连接。 虽然因为我们主要期望 RJ-45连接、所以略有非常规、但5引脚连接器应该可以继续进一步。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。

    最后、我将尝试将初级侧接地和次级侧接地(GND)分开。 我认为 Bob Smith 终端应该连接到次级侧 GND、即机箱 GND。 我对吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有单独的 GND、则 BOB-Smith 终端应连接至机箱 GND。 我们的 DP83869 MDI 应用图是这种情况的一个很好的示例。 详情见脚注 D

    此致、

    Gerome.