This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:接收器线路错误

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459389/sn65hvd78-receiver-line-error

器件型号:SN65HVD78

工具与软件:

您好!

我们装配了20块带有 SN65HVD78D IC 的电路板。 其中一些函数具有如下接收错误。  

您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alikaan,

    是否也能共享 A 和 B 波形?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下方查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面随附了删除的芯片图片

    我还组装了另一个芯片、请检查标记差异。 标有1的8CK COEX 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A (引脚6)应该是同相 I/O (该信号在原理图中进行了正确的标记)。 请检查 A/B 标签是否正确。

    交换了 A 和 B 后、RX 波形是正确的。
    问题中显示的两个信号是什么?

    (接收器查看差分输入电压、因此让示波器计算 A−B 可能会有所帮助。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个屏幕截图来自 UART TX 和 RX 线路。 我会尽快布置 A-B 线路测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收发器可以在逻辑信号和 RS 至485信号之间进行转换。 为了找出错误所在、您必须同时显示这两者(如上一个波形所示)。 请确保看到错误的 RX 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看以下内容。 顺便说一下、我将收发器替换为标记为8CK 共存的收发器、现在它可以正常工作。 不过、A-B 信号与之前相同。

    还请检查标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A/B 信号看起来正确。

    慢速边沿显示 R 输出被禁用;仅当/RE 被拉至高电平时才会发生这种情况。 请显示/RE 电压。 (如果/RE 信号具有正确的逻辑电平、则不同的 SN65HVD78器件的行为不应有所不同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    根据 您之前使用 Parker 的 E2E 邮件地址、我同意您展示的第一台机器可能是假冒的。 当我检查时、只有第二个器件正确显示在我们的数据库中。 请按照 Parker 消息中的网站和步骤操作。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致!

    Ethan