This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:10Mbps 速率、100英尺电缆长度、其信号抖动

Guru**** 2856240 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN65176B, TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457063/thvd1550-at-a-rate-of-10mbps-100-feet-of-cable-length-its-signal-jitter

器件型号:THVD1550
Thread 中讨论的其他器件: SN65176BTVS1400

工具与软件:

您好!

 THVD1550在10Mbps 速度、100英尺电缆长度条件下的信号抖动是多少? 是否小于20%?

根据文档、电缆均为1000英尺长。 请帮助确认。

谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    我看到您曾尝试上传图像、但未正确显示。 为了便于日后参考、使用图像上传 PowerPoint 或电子表格文件将更有效。

    数据表中的图24显示了电缆长度和数据速率之间的一般关系。 根据该图、假设正确遵循了所有数据表建议、100ft 时的10Mbps 抖动应小于20%。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很抱歉我忘记添加图片信息。

    我还找到了此文档信息。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 Rhea。

    如您所述、该文档仅测试>1000英尺的较长传输线、以表明 RS -485可以在这些距离进行传输。 RS -485还支持所有更小范围的电缆长度。

    我看不到任何主要问题、即在100英尺范围内传输10Mbps 数据。 我已经突出显示了您要发送的图24:

    我很乐意审查任何原理图或布局、以确保设计更大限度地降低了总线的噪声和抖动。 此外、我们  通过100英尺的阻抗匹配电缆连接的两个 RS485半双工 EVM 可用于测试您的特定设置。   

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    客户将在该 SN65176B 原理图上将不同的 RC 参数更改为 THVD1550。

    更新将再次发送。

    谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 以下是我的评论:

    • THVD1550不需要故障安全 电阻器(100pF 电容器附近为1K Ω)。 SN65176B 需要外部失效防护配置、但 THVD1550在内部具有该配置、因此不再需要这些电阻器。
    • 10欧姆电阻器的用途是什么? (靠近100pF 电容器)如果这些用于浪涌保护、可能不需要、因为您放置了 TVS 二极管。 串联电阻会降低驱动强度、除非直接需要、否则可以将其忽略。
    • 我相信这些 ESD 二极管 SMBJ5.0CA 的工作电压额定值为5V。 我建议工作电压为12-15V、因为 THVD1550的共模范围为+/-15V。 TVS1400等器件可以更好地工作: https://www.ti.com/product/TVS1400
    • 另请注意、A/B 总线线路上可能不需要100pF。 TVS 二极管通常已经具有80-200pF、增加大电容会降低高数据速率下的信号质量。  

    如果这有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我、

    Ethan