Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
工具与软件:
我对 TCAN4550采样点问题有疑问。
我将比特率设置为500K/2M 并将采样点设置为70%/75%。
此设置是否正确?

为进行测试、我将 TCAN4550板与矢量 CANAnalyzer 设备连接在一起。
CANAnalyzer 也配置为相同的设置。
当在启用 BRS 的情况下从 TCAN4550发送数据时、CANAnalyzer 会顺利接收到数据、没有错误帧。
但是、当在启用 BRS 的情况下从 CANAnalyzer 发送数据时、TCAN4550板不会接收到数据。
当 BRS 禁用时、TCAN4550板会接收到该数据。
这样、我将 CANAnalyzer 设置中的采样点降低到60%、然后 TCAN4550板即使在启用 BRS 的情况下也成功接收到数据。 我的采样点设置是否有问题?