工具与软件:
尊敬的专家:
我想知道接收模式下 THVD8000的输入阻抗。 正如我所知、RS485相关标准规定了12k Ω 的联合负载。 我是否可以认为接收模式下的器件输入阻抗应该大于12k Ω? (@5MHz、fc)。
另一个问题是、考虑到输入是交流耦合的、是否有必要设计偏置网络以将 A/B 输入偏置到已知的直流电平?
谢谢!
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
该器件为1/8单位负载-因此我们估算12V 输入时的最小输入阻抗为96k Ω(1个单位负载为12k Ω- 1/8单位负载的电阻性增加8倍、因此96k)-通常运行期间输入阻抗高于96k。
无需偏置电路即可使器件达到已知的直流电平-输出与逻辑0 (作为脉冲序列传输)和逻辑1 (作为0V 差分传输)进行平衡。
对于标准操作、总线上明确需要的外部元件是耦合网络电感器和电容器(下面是一个双节点系统示例-可以使用的节点多于2个-但基本上每个节点都将非常相似):

以上适用于直流电源系统-对于低压交流电源系统(<=36V)、需要在主电源上添加一个滤波电容、以缓解 OOK 信号泄漏到电力线的问题。

通常情况下、在开始和终端节点的 THVD8000的 A 和 B 引脚之间添加一个端接电阻器(通常为120欧姆)也是一个好主意、但这在 THVD80x0应用中不是必需的、因为电缆通常不受阻抗控制、但这将有助于解决一些噪声问题。
出于设计原因、我强烈建议您和终端设计人员阅读以下注释、因为其中解答了使用此器件进行设计时最常见的问题:
THVD8000设计指南: 此处介绍了直流(<=50V)电源系统的基本实现、并介绍了设计这些直流系统的所有步骤
THVD80X0低电压交流(<=36VAC)电源系统应用:在交流电源系统中使用时进行本质上的修改
高电压 THVD80x0: 如果电源系统大于50V 直流或36V 交流、则可能需要查看高电压实现(交流和直流系统也是如此)
如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!
此致!
Parker Dodson