This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:有关 TS3USB221ARSER OE 引脚行为的澄清说明

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462150/ts3usb221a-clarification-on-ts3usb221arser-oe-pin-behavior

器件型号:TS3USB221A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用该器件 TS3USB221ARSER 带宽限制。 原理图设计已附加、供您参考。

根据数据表、 引脚6 (OE) 被定义为输入、并且我们实施了一个10K 下拉电阻器来实现芯片的功能 IC。

但是、在器件上电后、我们观察到 OE 引脚的行为类似于输出 供电情况 2.75V 与数据表规格相矛盾。

您能否提供有关此行为的任何见解或解释? 如果需要其他详细信息或测量、请告知我们。

期待您的答复。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    OE 引脚不应有任何电压、这是非常奇怪的。 在原理图中、可以看到连接到 OE 引脚的控制 GPIO。 这是否会主动向 OE 引脚发送任何信号?

    D+/D-是否用于正常 USB2活动?

    是可以测试不同的单元、还是 EVM、看看它是否仍然存在?

    谢谢!

    Ryan