This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:Vcc=3.3V 时的功率耗散

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460280/thvd9491-sep-power-dissipation-at-vcc-3-3v

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

您好!

数据表5.6规定了 Vcc = 5.5V 时的功耗。

我的客户想知道在 Vcc=3.3V 时的情况。
TI 能否提供所请求的数据?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    我查看了内部数据库、没有3.3V 的功率耗散数据、因为这是一款新器件。 请注意、功率耗散测试是在环回模式下完成的、客户系统的实际功耗会有所不同。 在这种情况下、最好的功率估算将位于客户的特定系统中。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    感谢您的答复。 我的客户理解了您的回答
    但至少、他们仍想知道3.3V 时的功耗是否低于5V 时的功耗? TI 对此有何反应?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    是的、3.3V 功率耗散应低于5V。 另一种估算功率的方法是查看数据表第5.7节中的 ICC 电源电流。 总线上没有负载、但它会比较3.3V 和5V VCC。 在3.3V 范围内、在典型条件下、电流会降低约0.5mA:

    此致!

    Ethan