This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:FPDLINK 4的多路复用器建议

Guru**** 2471180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459856/tmuxhs4212-mux-recommendation-for-fpdlink-4

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

工具与软件:

团队成员、您好!

客户需要找到用于 FPD 信号的多路复用器器件、他们找到了 TMUXHS4212、但该器件仅支持 FPD-Link3、以下要求如下:

1.支持 FPD-LINK4、最大速率13.5Gbps、至少6.75Gbps。

2. 1:2或2:1双向。

3. s 参数需要满足 FPDLINK IV 通道规格。

4、如果有汽车资质会更好。

 TMUXHS4212是否是合适的器件、或者您是否有其他建议? 谢谢。

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于 FPD-Link4、我认为我们能给出的最佳建议是 TMUXHS4412、我们过去曾为 FPD-Link4推荐这款20Gbps 多路复用器: https://www.ti.com/product/TMUXHS4412

    虽然这很多参数不是 Q1级、但它支持汽车温度、并且产品页面上提供了一个 S 参数供测试。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的回答。 我有以下问题需要您的帮助。
    1.此 TMUXHS4412芯片是否仅支持差分信号? 如果我的 FPD-link 输出是同轴信号、是否可以支持该信号? 如果它无法支持同轴信号、还有其他支持该信号的 IC 吗?
    2.这个芯片的每个通道端口是否支持双向传输? 它是否支持同时进行 FPDLINK 视频数据流的正向传输和 I2C 信号的反向通道传输?
    此芯片具有4通道(D0x~D4x)。 这4个通道是否相互独立? 我可以随意使用它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaomeng:

    1. 此 TMUXHS4412芯片是否仅支持差分信号? 如果我的 FPD-link 输出是同轴信号、是否可以支持该信号? 如果该器件不支持同轴信号、是否还有其他支持该信号的 IC?[/QUOT]

    对于同轴/单端信号、您可以路由多路复用器的+通道、并使-通道悬空。

    2. 此芯片的每个通道端口是否都支持双向传输? 它能否支持 FPDLINK 视频数据流的正向传输和 I2C 信号的反向通道传输?[/QUOT]

    此多路复用器支持双向、然而、您指的是同步双向信令吗? 我相信它会支持它、但我可以仔细检查。

    3. 该芯片具有4通道(D0x~D4x)。 这4个通道是否相互独立? 我可以随意使用它们吗?
    [/quote]

    这取决于你在寻找什么。 您无法独立控制每个通道、即 I E D0进入 D0A、D1进入 D1B、但每个通道不必都是相同的信号 I. e 一个通道可以是同轴电缆信号、另一个通道可以是 I2C。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的回答。

    1. 对于同轴/单端信号、可以通过多路复用器的+通道进行路由、并使-通道保持悬空状态。

    SU:好的,谢谢。

    2. 这款多路复用器是否支持双向、然而、您的意思是同步双向信令? 我相信它会支持它、但我可以仔细检查。

    SU:对、 我需要它支持双向数据传输、这样我就可以在 FPDLINK IV 的输出链路上使用它了。 您的仔细检查结果是否得到了支持?

    3. 这取决于你在寻找什么。 您无法独立控制每个通道、即 I E D0进入 D0A、D1进入 D1B、但每个通道不必都是相同的信号 I. e 一个通道可以是同轴电缆信号、另一个通道可以是 I2C。

    SU:好的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaomeng:

    SU:是的、 我需要它来支持双向数据传输、以便能够在 FPDLINK IV 的输出链路上使用它。 您的双击检查结果是否支持?

    我认为多路复用器应该支持它、它里面没有任何东西会阻止该信号工作。 我想的一点是、I2C 线路通常需要上拉电阻、而视频信号通常会进行交流耦合。 其中一个点是否会影响另一个点?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的回答。

    此时、I2C 信号已通过串行器和解串器封装在 FPDLINK 协议的反向通道数据包中。 我认为它不会受到上拉电阻的影响、对吧?  因此、我认为这可以满足我的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaomeng:

    我同意、我认为不会有任何问题。 如果串行器和解串器之间多路复用器的实际路径中没有上拉电阻器、我认为应该可以。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    好的、非常感谢。