This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:关于 TUSB8044A 带宽的查询

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461447/tusb8044a-inquiry-about-tusb8044a-bandwidth

器件型号:TUSB8044A

工具与软件:

您好!

首先、我想说的是、我对 USB 没有详细的了解。 因此、下面的方框图只是我的假设。 如果有任何错误、如果您能详细告诉我、我将不胜感激。

在以下三种情况下、数据是否会根据连接到 TUSB8044A 下行端口的器件的 USB 版本单独传输? 在这种情况下、总线带宽似乎受到限制、具体取决于器件的最小传输要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungjo:

              对于4个 USB2器件的本例、理论上总带宽为480Bbps、但由于开销和延迟可能低于480Mbps

      

         另外两种情况 看起来很正常。

    好的

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    那么、正如我在红色数据路径中指出的、USB 2.0器件仅通过主机的 DP/DM 发送数据、而 USB 3.0器件仅通过 SSTRXP/M 发送数据、这是否正确? 不存在 USB 2.0设备通过 SSTRXP/M 传输数据的情况、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、 没有 USB 2.0设备通过 SSTRXP/M 传输数据的情况

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 非常感谢您的帮助。  

    祝你度过美好的一天!