This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300DRVR 的高度是多少

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461364/tvs3300-what-is-the-height-of-tvs3300drvr

器件型号:TVS3300

工具与软件:

大家好、我的客户只能找到 TVS3300DRVR 的长度和宽度、想知道 TVS3300DRVR 的高度。 您能否提供特定高度数据? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    如果您向下滚动至任何 TI 产品说明书的底部、在封装选项附录之后、应该会有包含所有封装尺寸(包括高度)的封装图纸。 标称高度为0.75mm。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢