This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:设计建议、将 MIPI DSI 更改为 TTL RGB666

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN75LVDS82, DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461350/sn65dsi83-design-suggestion-mipi-dsi-to-ttl-rgb666

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS82DS90CF384A

工具与软件:

您好!

TI 似乎没有直接将 MIPI DSI 转换为 TTL 的芯片。 根据之前的讨论、我考虑使用一个双芯片解决方案:

  1. 使用 SN65DSI83将 MIPI DSI 转换为 FlatLink LVDS。
  2. 使用 SN75LVDS82将 LVDS 转换为 TTL。

该方法是否适用于我的480x480显示器(最低时钟为30.1 MHz)? 如果没有、您能建议更好的解决方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此 e2e 主题以了解可能的 MIPI DSI 转 TTL 解决方案、网址 为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101976/sn65dsi84-do-you-have-solution-for-mpi-dsi-to-ttl

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我们已经审查了该主题并制定了解决该问题的基本方法、包括建议的解决方案。 尽管如此、如果有任何其他更具成本效益或在某种程度上更好的解决方案、我们将不胜感激。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN75LVDSS82只能支持31 MHz 至68 MHz 的像素时钟频率范围、因此所需的30.1MHz 超出了支持的像素时钟频率。 请允许我检查一下我们是否有其他可用解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用  SN65DSI83进行 DSI 至 LVDS 的转换、可以使用 DS90CF384A 或类似元件将输出 LVDS 转换为 RGB。 例如、CF384A 支持20至65 MHz。

    此致、
    Ikram