This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR822:无失真的最大信号电平

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457916/ds320pr822-max-signal-level-with-no-distortion

器件型号:DS320PR822

工具与软件:

团队成员、您好!

DS320PR822所能接受的无失真的最大输入电平或输出电平是多少?  

是线性-直流规格还是线性-交流规格?

如果上述情况为真、这是典型规格、但我们可以认为它是最大电平?

如果我的理解有误、请告诉我该规范的定义、或者提供任何良好的文档对其进行解释?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo-san:

    我的理解是、"线性直流"规格显示了转接驱动器可以舒适地工作的输入信号的最大直流电平、而"线性交流"规格显示了转接驱动器能够舒适地在内部电路中工作并可以在其输出驱动器上重现的输入信号的最大交流摆幅。 因此超过直流或交流线性规格可能会导致信号失真。 数据表中的"典型值"可被理解为系统设计时所允许的最大值。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan-San、

    感谢您的评论。

    [报价 userid="492635" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457916/ds320pr822-max-signal-level-with-no-distortion/5593257 #5593257"]据我所知、"linearity-DC"规范显示了转接驱动器可舒适工作的输入信号的最大直流电平、而"linearity-ac"规范显示了转接驱动器能够舒适地在内部电路中工作并能够在其输出驱动器上重现的输入信号的最大交流摆幅。

    根据上述、线性直流和线性交流规格适用于"输入"电平规格?

    如果是、您能否告诉我输出电平的最大允许值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo-san:

    [报价 userid="109338" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457916/ds320pr822-max-signal-level-with-no-distortion/5596430 #5596430"]

    根据上述、线性直流和线性交流规格适用于"输入"电平规格?

    如果是、您能否告诉我输出电平的最大允许值?

    [报价]

    我想我们没有这个完整的数据。 线性规格是在输出驱动器设置为默认的0dB 增益而没有放大或衰减的情况下测量的、在这种情况下、我相信可以得出结论、有用的输出电平(输出信号与输入信号相比没有失真)不高于线性-交流和线性-直流值。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan-San、

    感谢您的评论。 我了解0dB 增益的情况。

    如果我们不使用0dB 增益、还有一种情况、无论 EQ 增益设置如何、我们是否应该将输入和输出电平限制在指定的线性-直流和线性-交流电平范围内?

    我想知道输入和输出电平的线性范围、与增益设置无关。

    例如、在20GHz 下、当增益约为20dB 时、EQ=19设置时、其输入必须小于70mVpp、才能保持输出范围为700mVpp、才能实现线性运行? 在这种情况下、具有更大的摆幅且不会产生失真?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo-san:

    [报价 userid="109338" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457916/ds320pr822-max-signal-level-with-no-distortion/5606560 #5606560"]例如、20GHz 下增益约为20dB 时、如果 EQ 设置为19、输入必须小于70mVpp 才能保证输出范围为700mVpp、才能实现线性运行? 或在这种情况下输出能够在没有失真的情况下摆动更大?

    为 EQ 设置给出的 dB 增益与输出驱动器的 dB 增益不同。 EQ 放大器专门设计用于在高频下放大以进行信号调节、其 dB 增益测量在 PCIe 信号频率(例如16GHz 和8GHz)下进行。 输出驱动器是器件信号路径上的最后一个放大器、旨在具有平坦响应、因此其增益不需要与频率相关。

    线性度测量仅针对输出驱动器进行、因此我之所以说"输出驱动器设置为默认的0dB 增益"(信号频率下没有增益为0dB 的 EQ 设置)。 因此、在解释线性数据时、我们需要仔细检查与 EQ 的关系。

    直流线性规格是在100 MHz 下测量的、用于表示低频信号、我们可以考虑 EQ (主要影响在 GHz 范围内)基本上是不相关的。 交流线性在8 MHz 处测量、因此与 EQ 有潜在关系:如果转接驱动器的输入信号是完美的8GHz 正弦波、则 EQ 将在8GHz 下直接增加增益、放大后可能会导致预期输出摆幅超过交流线性规格。 在该理论情况下、我认为会出现输出失真。 但在实际应用中、输入不是完美的8GHz 正弦波、而是其他频率下会有分量影响总信号摆幅、因此很难预测 EQ 设置和交流线性范围之间的实际关系。

    如果 我知道这一点很有帮助、我还没有从事需要执行线性精细计算的客户项目; 可能导致输出线性问题的极高 EQ 设置(例如 EQ 19)在实践中很少使用、而需要信号调节的转接驱动器输入信号应已经具有插入损耗导致的内容降级、因此其交流和直流电平不太可能超过规格。

    此致!

    Evan Su