This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721R-Q1:T1链路状态寄存器检查

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461661/dp83tg721r-q1-t1-link-status-register-check

器件型号:DP83TG721R-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

我们正在调试以太网链路失败问题。

一些问题:  

(1) mi_reg_0寄存器第6位/第8位只检测 T1电缆状态、因此即使 RGMII 也有一些问题、正常情况下可能会显示 T1链路状态、我是否正确?

(2)  mi_reg_10寄存器的第0位/第2位只检测 T1电缆状态、因此即使 RGMII 也有一些问题、正常情况下可能会显示 T1链路状态、我是否正确?

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    1. DP83TG721仅支持1000Mbps 和全双工。 寄存器0x0的位6和位8是只读的、不会改变。 有关链路状态、请参阅寄存器0x1位[2]。

    2.即使 RGMII 有问题、正常的 T1链路状态仍会显示在0x10 bit[0]中、正确。

    谢谢!

    David