This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:应用问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460863/thvd8000-application-issues

器件型号:THVD8000

工具与软件:

大家好、团队成员:

器件型号:THVD8000。

当电力线有多种不同的功率载波通信方案(如电源调制解调器路由器产品+THVD8000产品)时、是否会存在冲突和干扰?

如果 Power Cat 路由器继续以最大容量传输和接收网络数据、THVD8000是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    答案可能是肯定的、会存在干扰。 虽然我不熟悉其他电力线通信方案及其传输方式、但 THVD8000在电力线上使用开关键控(OOK)调制。 这可能会与电力线上的其他通信方法相冲突。  

    此致、

    Ethan