This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:SN75176A --以3.3V 运行?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, SN75176A, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460656/sn75176a-sn75176a----operation-on-3-3v

器件型号:SN75176A
主题中讨论的其他器件: THVD1400、THVD1420

工具与软件:

你好。
通过查看数据表、我看到最小工作电压声明为4.75V。  我喜欢使用这个驱动程序、因为它允许比其他驱动程序更多节点。

为了更好地理解、我有两个问题:

由于数据表未涵盖以下问题的答案、我想在这里要问的是、在未来设计中要做到安全。

  1.  由于缺少5V 可用电压、我设计了几块 PCB、其中 IC 仅可提供3.3V 电压。 因此、SN75176A 的运行电压低于额定最低工作电压1.45V。 该板工作正常、完全没有问题(19200bps、总线长度<20m)。 您能不能告诉我这种欠压运行会有什么影响、因为数据表中根本没有提到这一点?  
    -巴士的长度是否会更短(约为何种长度)?
    -传输速度是否受限?
    -节点数量是否受限?

  2. 当在+5V 上运行 SN75176A 但在+3.3V 上运行 MCU 时、需要什么样的电压电平调整?
    - SN75176A 的"R"(接收数据输出)上的最大输出电流是多少?  很久以前、我制造的电路板忘记插入分压器了、但这款电路板已经使用多年了! (可能是因为 PIC 控制器上的保护二极管比 SN75176A 的扇出更强。)
    -是否可以使用一个串联电阻器,即4k7内行"R"和一个二极管+3.3v 之后? 当接收器被禁用时、这不会像正常的分压器那样导致下拉至 GND。
    -还是使用单缓冲器(具有5V 容限输入的同相施密特触发器)来进行电平转换会更好?

原因2。) 很简单: 我通常在"R"上添加一个上拉电阻器以使信号进入空闲状态。 当接收器被禁用时、这会使连接到 MCU 的串行数据线路保持高电平、而禁用接收器会使线路保持在"空闲"状态。  使用分压器的缺点是当接收器被禁用时、会将串行数据线拉至 GND、这样会生成一个假启动脉冲、然后出现帧错误、而这不是我喜欢的。 使用电阻器和二极管达到3.3V 会将电压限制在大约3.8V、但这不会对 MCU 造成伤害、因为 MCU 具有另一个输入保护二极管、并且电流受电阻器限制(上拉电阻器仍将像以前一样工作)。
当然、缓冲器是最好的方法、但在低波特率下有必要吗?

在我看来、4.75V 电压主要来自最大总线长度。
较低的电压->另一端的电压较低->没有足够的电压差确保可靠运行。  由于 RS485可以在超过1000m 的总线长度上运行、因此3.3V 应能在100~200m 范围内轻松运行?


提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有任何保证。 在不同的温度下或使用不同的芯片时、它可能根本无法工作。

    2.根据数据手册、此器件有 TTL 逻辑输出、所以采用5V 电源时、高电平电压实际上接近3.3V、无需转换。 但是、由于 PCN# 20221031004.1、它可能具有一个驱动强度未指定的轨到轨 CMOS 输出;在这种情况下、可使用串联电阻来限制流入保护二极管的电流、或使用具有可过压输入端的缓冲器。

    您确实应该使用3.3V 收发器、如 THVD1420或 THVD1400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赖纳先生、您好!  

    1.我同意克莱门斯的说法。 在低于建议的 VCC 电平时、TI 不提供任何担保。 随着驱动器强度的降低、总线长度和节点数可能会减小。  

    2.最佳解决方案是使用施密特触发器进行电平转换、但分压器同样适用。 我强烈推荐 THVD14XX 系列器件、 尤其是 THVD1400。 THVD14XX 线路接受3.3V 或5V 电源、R 输出将跟随 VCC、在您的情况下可能是3.3V。 此外、THVD1400允许的节点数甚至超过 SN75176A、即32个、而不是256个。

    此致!

    Ethan