This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN15MB200:是否有任何器件符合 IEEE1149.6和该规范。 与 SCAN15MB200类似、但尺寸更小?

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SCAN15MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461523/scan15mb200-are-there-any-part-meets-ieee1149-6-and-the-spec-similar-toscan15mb200-but-with-smaller-size

器件型号:SCAN15MB200

工具与软件:

嗨、团队:

请问是否有任何器件符合 IEEE1149.6和该规范? 与 SCAN15MB200类似、但尺寸更小?

因为我的新设计涉及 PCB 空间。 谢谢!

BR、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    请查看 SCAN90CP02。 它不是 SCAN15MB200 1:1、但可以满足您的需求。

    此致!
    David