This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:SN65LVCP114、用于10GE/LVCP114 GE

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461014/sn65lvcp114-sn65lvcp114-for-10ge-ge

器件型号:SN65LVCP114
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

工具与软件:

你(们)好  

我们想在机箱交换机的线路卡上使用 SN65LVCP114、GE 在线路侧使用10G/SFP+以太网光学端口、并将主机接口分别连接到有源和待机开关芯片。 我想确认以下几个问题:

  • SN65LVCP114是否终止串行器/解串器的时序信息。 两个开关芯片能否同时从信号中恢复时钟、从而实现 SyncE 功能?
  • 在10GE 和1GE 接口应用中、SN65LVCP114的最大传播变化是多少?
  • 如果线路端需要支持8个 GE 光学端口、还有没有更合适的替代芯片可以使用?

谢谢

方有祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    1.我认为存在误解、SN65LVCP114是一种转接驱动器、不像重定时器那样包含时钟和数据恢复功能。 该器件仅应用接收均衡、通道多路复用器/多路信号 分离器、并驱动输出信号、无需任何时钟提取。

    2. 传播延迟不会因数据传输速率而异。 传播延迟存在一些对间偏差和器件间偏差。

    3.如果您分享更多关于您用例的信息,我可以分享器件推荐。

    • 多路复用器/开关功能将如何使用?
    • 是否需要时钟和数据恢复(重定时器)?
    • 您能分享一下系统方框图吗?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucus:

    感谢您的及时回复:
    我们知道、SN65LVCP114是重拨器和多路复用器/多路信号分离器芯片、不具有时钟恢复功能。 因此、我们需要为 SyncE 提取开关芯片上的线路恢复时钟。

    下面的方框图显示了我们使用 SN65LVCP114的想法。
    我们担心的一个问题是、由于开关芯片需要从线路恢复时钟、因此我们需要确保 LVS 不会影响开关恢复时钟的功能和性能。
    此外、我们还对 SN65LVCP114中信号延迟的最大变化感到担忧。 因为它可能会影响 PTP 1588的性能。

    此致、

    方有祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    感谢您的澄清。 我不会认为转接驱动器会对时钟恢复产生负面影响、因为它只是应用了增益和均衡功能、而不会影响信号的时钟分量。

    尽管我不太熟悉 PTP 1588、但我希望 PTP 兼容的开关能够进行偏斜补偿。 我建议查看开关数据表以了解输入偏斜规格。

    如果您担心 SN65LVCP114的最大器件间偏移为100ps、我建议考虑使用 DS100MB203、该器件间偏移为40ps。 缺点是 DS100MB203仅支持2个通道、因此需要4个通道才能支持8个 SFP+端口。

    此致!

    卢卡斯