This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:TDR_CYCLE_TIME 的默认值

Guru**** 2539950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461555/dp83867ir-default-value-of-tdr_cycle_time

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

嗨、团队:

 TDR_CYCLE_TIME 的默认值 为" 0 010 "(= 2us)、对吧?

数据表显示 TDR_CYCLE_TIME 的默认值 为"010"、但该寄存器为4位(3:0)、因此我收到了客户的问题。

此致、

森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、俊明、  

    是的、010将2us 作为默认值。 它应该启动到或在硬件复位后获取的值。  

    此致!

    Vivaan