This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:当器件配置为单链路 OpenLDI 输出时的 LVDS 通道选项

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461794/ds90ub948-q1-the-lvds-channel-option-when-the-device-is-configured-as-single-link-openldi-output

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

根据 数据表、当器件配置为单链路 OpenLDI 输出时、像素数据将输出 D0-D3948像素数据可以在 D4-D7上输出像素数据吗? 客户如何根据自己的想法配置输出模式?  

此致

安康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankang:

    FPD/OLDI 配置的选择取决于客户的显示分辨率、PCLK 频率、TCON 和系统设计。 OLDI 配置的选择取决于 TCON 接受的输入内容(OLDI 数据格式、PCLK 频率、通道映射等)。  

    948不支持 OLDI 配置(在 D4-D7上输出数据、而不使用 D0-D3通道)。  如果客户希望在 D4-D7而不是 D0-D3上输出像素数据、唯一的选项是将948配置为单链路 OpenLDI 复制模式-在此模式下、D0-D3和 D4-D7将输出相同的数据。  

    此致、
    Fadi A.