This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:合规性测试

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454281/dp83867is-compliance-test

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

尊敬的 Hillman:

很抱歉这么长时间没有与您联系。

我之前是通过 E2E 咨询的。 这是一种延续。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394967/dp83867is-compliance-test/5414706#5414706 


客户已经填写了布局检查审核 Excel、您可以检查一下吗?
我会将它作为私人消息发送给您、因为它包含客户信息。

客户现已创建第二个原型板并再次执行合规性测试、但以下项目失败。

1000 Base-T、发送器失真(含干扰信号)

我已经填写了检查清单上的所有项、
但我想知道哪些项与发送器失真特别相关。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我们在今天晚些时候给您回看。

    ——

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我在私人聊天中对布局清单做了一些评论。 如果您有进一步的评论、请告诉我。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hillman:


    感谢您的支持。
    我会将您确认的 Excel 发送给客户。


    此致、
    Ishiwata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    很高兴这提供帮助。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:


    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    Excel 反馈中的以下内容是否会导致"1000 Base-T、发送器失真(含干扰信号)"失败?

    -我们通常不建议集成的磁性 RJ45连接器。
    -我们始终建议在连接到接地或屏蔽的 RJ45连接器区域设置接地平面
    产生阻抗振荡需要 Gound 计划


    此外、哪些其他因素通常会导致合规性测试失败?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    布局也会影响合规性 结果

    客户可以参考以下布局建议:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的答复。
    我会将您的回复作为反馈给客户。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 希尔曼今天太棒了,明天还会再来的。 他将期待您的回应。

    此致、

    Gerome.