This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:内部 PU、PD 值和配置(strap)电阻值

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461571/dp83825i-internall-pu-pd-values-and-strap-resistor-value

器件型号:DP83825I

工具与软件:

您好!

我的客户有一些关于 DP83825I 的问询。


问题1。
在数据表的 P8上、"R pulldown (R 下拉)"和"R pullup (R 上拉)"值定义为8K (最小值)、10K (典型值)和13K。
这些 PD 和 PU 值是否可应用于所有内部 PD 和 PU 引脚?

数据表还表明、自举引脚在 P21上具有内部9K Ω+-25%的电阻。 它与上述的结论相冲突。
这也意味着 INTR/PWRDN 引脚有9.5k Ω 内部上拉电阻。 它也与上述情况相冲突。

问题2:
建议使用外部2.49k Ω 进行 strap 配置。
是否可以使用2.2千欧姆而不是2.49千欧姆?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    我会理解上述参数来解释所有内部 PU/PWDN 值为8-13k、除非另有说明、例如 Strap 配置和 PD。 实例包括 TX MAC 引脚、复位、MDC 等

    对于外部自举配置、我们已验证该器件仅具有2.49k Ω。 然而、2.2k 也可以、因为它不会影响搭接功能、但我建议客户在线路上使用这个电阻进行仿真/验证、以确保驱动器能够正常运行。

    此致、

    Gerome.