This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:RBIAS 电压问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461638/dp83867cs-rbias-voltage-issue

器件型号:DP83867CS

工具与软件:

您好!

我们有一个使用 DP83867CS 的 PCB、该 PCB 已经运行了几个月、但出现了不再建立网络链路的故障。  

我遵循了《DP83867故障排除指南》、其中建议检查 RBIAS 电阻器上的电压是否为1V。 我在这个故障电路板上测量到 RBIAS 引脚电压仅为~150mV。 它在另一块工作正常的电路板上测得的电压正确为1V。 我测量了故障电路板上的电阻器的电阻、该电阻应该是11K。  

您能说明导致此问题的原因吗? 您是否会执行任何进一步的测量来帮助进行调试?

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这种行为是否仅出现在其中一个电路板上? 我想进行其他运行状况检查、例如适当的电流消耗、确保电源轨干净、检查寄存器和监控 CLKOUT。

    如果所有这些行为都不会产生任何可疑的问题、我建议对 PHY 进行 ABA 交换、以查看器件是否损坏或问题是否出在电路板上的其他地方。

    此致、

    Gerome.