This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS2PCIE412:TS2PCIE412RUAR TJ 最大信息

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460376/ts2pcie412-ts2pcie412ruar-tj-max-info

器件型号:TS2PCIE412

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

您能否定义 TS2PCIE412RUAR TJ Max?

此致、

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    我已经在内部进行了联系、我会在收到回复时通知您。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    本应用手册可用于计算 Tjmax: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf?Tjmax=1736798740616 ts

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    我没有用于根据您的应用手册计算 Tjmax 的所有数据。

    通常、该数据由制造商提供。 很奇怪、TI 没有这些数据。

    您可以重新检查一下吗?

    Daniele  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    是的、我可以查找该内容、然后查看我们是否有该内容。

    需要注意的一点是、通常情况下、我们的多路复用器不会消耗太多功率、因为它们仅将信号承载到另一侧、不做任何其他事情。 因此、我们通常将 Tjmax 规格设为与 TAmax 相同、因为内部温度无需更高即可承受功耗带来的热量。 因此 Tjmax 可能更接近或正好是85C。

    谢谢!

    Ryan