This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:时钟源电压

Guru**** 2918360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462020/tusb4041i-clock-source-voltage

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

你(们)好

我想为 TUSB4041I 的 XI 使用1.9V 时钟源。

没问题吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将违反 VIH 要求并且无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查看了 "8.3.6输入时钟要求" 、发现需要1.8V。 我确认1.9V 是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    抱歉、 是的、1.9V 应该可以。 确保振荡器在50ps p2p 抖动要求范围内。 忘记了与 TUSB4041I 上的其他引脚相比、XI 和 XO 引脚具有不同的信号范围。