This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:具有隔离功能的 CAN 控制器+ CAN 收发器解决方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461971/tcan4550-can-controller-can-transceiver-solution-with-isolation

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

你好。

我的客户正在寻找具有隔离功能的 CAN 控制器+ CAN 收发器解决方案。

在 MCU 或处理器之外配置 CAN 控制器+ CAN 收发器时、是否有可隔离连接的解决方案?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    推荐的解决方案是将 TCAN4550-Q1与隔离式 CAN 收发器搭配使用。  这可以绕过内部非隔离式 CAN 收发器、将 TXD 和 RXD 信号从控制器输出到 GPIO1和 GPO2引脚、以便连接到外部隔离式 CAN 收发器。  您可以在此(链接)中找到 TI 的隔离式 CAN 收发器产品系列。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。

    您提供的设置描述为 TCAN4550-Q1器件调试的测试模式之一。 客户在此模式下将 TCAN4550-Q1与商用系统中的隔离式 CAN 收发器一起使用是否可以?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    是的、它可以在商业系统中使用。  它只被称为"测试模式"、因为各种合规性标准测试都是针对控制器和收发器单独定义的、这需要直接访问内部 TXD 和 RXD 信号。  由于假定大多数客户将控制器和收发器都用作集成器件、因此仅合规性测试需要"测试模式"。  但是、这不能阻止该器件在独立控制器或收发器中使用。

    此致、

    Jonathan