This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:上标量 IC

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459587/sn65dsi86-q1-up-scaler-ic

器件型号:SN65DSI86-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我们的客户正在考虑使用 SN65DSI86-Q1。

但是、其系统的视频输入大小为 1920x1080 fps、但面板侧所需的视频输出为 2880x1620。
理想情况是、桥接器 IC 不仅具有桥接功能、还具有扩展器功能、但我找不到这一点。

那么、是否有任何用于 SN65DSI86-Q1的上标器器件?

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    遗憾的是、我们没有上标量器件、它们是否不能同时使用 DSI86-Q1 DSI 通道 A 和 B?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。
    我知道没有更小的规模?

    我无法回答您在下面提问的原因。
    他们是否不能同时使用 DSI86-Q1 DSI 通道 A 和 B?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    DSI86-Q1支持双 DSI 通道。  当配置为双 DSI 通道时、SN65DSIx6支持奇数/偶数配置以及左/右配置。 在奇数/偶数配置中、在通道 A 上接收每条扫描线的奇数像素、在通道 B 上接收偶数像素。在左/右模式下、线路的左侧在通道 A 上接收、线路的右侧在通道 B 上接收

    我想知道他们是否可以在通道 A 上向左发送1920x1080、在通道 B 上向右发送1920x1080

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我知道双 DSI 可以支持更高的分辨率、就像4k2k 一样、但该功能是如何从1920x1080扩大到2880x1620的?


    此致、

    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    DSI SoC 能否支持在通道 A 和 B 上输出1440x1620分辨率? 否则、我们将无法提供支持此设计要求的解决方案。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    由于 DSI 通道的数据延迟限制、我知道需要支持双通道 DSI 以使用4K 分辨率。
    到目前为止、数据 IF 仍在讨论中。

    此致、
    Kuramochi 一树