This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:引脚排列外观问题

Guru**** 2897330 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460272/tpd1e01b04-q1-pin-out-appearance-issue

器件型号:TPD1E01B04-Q1

工具与软件:

您好、先生、

您能否解释一下为什么 TPD1E01B04-Q1器件的外引脚外观具有不同的颜色?

购买的 TPD1E01B04-Q1 D/C 为2446。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    是否使用过 TI.com 样片? 此外、这是最近购买的样片还是已经购买了一段时间?  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户从经销商 Arrow (TW)处购买了此商品、并于20205年1月8日收到。 (项目 D/C 为2446。)
    他们向 TI.com 申请了免费样片、仅用于器件确认。

    他们感到困惑的是、为什么相同的项目在引脚排列外观上具有不同的颜色。 您能解释一下这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    感谢您提供的信息。 您还会发送两个器件上顶部标记的图片吗?  

    在外表上不应该有任何差异、这就是为什么我要提问的原因。 在给出答案之前、我尝试了解更多信息。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参考下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    感谢您发送这些图片。  

    我现在猜的是湿度腐蚀、但这并不常见。 您是否还可以发送器件放入的袋子上的标签图片?  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户发现工厂存在环境存储问题。
    感谢您的帮助。