This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473A-Q1:CAN FD SIC 产品中的 ISO 11898-2:2023或2024

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461497/tcan1473a-q1-iso-11898-2-2023-or-2024-in-can-fd-sic-product

器件型号:TCAN1473A-Q1

工具与软件:

大家好、CAN 团队:

您能否说明什么 ISO 标准与 TCAN1473A-Q1兼容?

数据表中显示的是 ISO 11898-2:2023、但我可以在 ISO 网站上找到它。

能否说 TCAN1473A-Q1遵循  ISO 11898-2:2024、而不是203?

BR

Lenny Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenny

    这是正确的、应该是2024年。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric。