This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:查找具有 MII 接口选项的 DP83TC812 EVM

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC, DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460730/dp83tc812r-q1-looking-for-dp83tc812-evm-with-mii-interface-option

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC812EVM-MCDP83TC811SEVM、DP83TC811

工具与软件:

你(们)好

我计划在 Hercules TMS570LC43x HDK 与 DP83TC812x-Q1 PHY 芯片之间建立 MII 接口、但 不能获得任何具有 MII 引脚 排列的 EMV。 您能否建议任何   具有 MII 接口选项的 DP83TC812 EVM 板。 市场上唯一一种产品是 DP83TC812EVM-MC、这是一种介质转换器。  

谢谢

Mohammed Afzal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed:

    遗憾的是、 DP83TC812EVM-MC 是唯一可用的 EVM。 若要使用处理器和 PHY 进行评估、建议在定制 PCB 上执行评估。 我们 提供各种可用资源来帮助您进行设计、并可支持原理图/布局审核。 请参阅 SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我想将 DP83TC811SEVM 上的 PHY 芯片 DP83TC811R 替换为 DP83TC812芯片。 您能否确认此更换件与引脚对引脚和外形兼容。

    谢谢  

    Mohammed Afzal   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    对 MAC 接口进行蓝线连接时、可能会面临许多挑战。 在这种情况下、可能难以满足时序要求、信号质量等。 建议设计定制电路板时将 PHY 和 MAC 放在同一块电路板上。

    如果您决定选择这种路由、DP83TC811和 DP83TC812会实现封装兼容、但并不会完全实现引脚对引脚的兼容。  有关所需的电路板更改、请参阅 SNLA340。  

    谢谢!

    David