This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812低通滤波器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461425/dp83tc812r-q1-dp83tc812-low-pass-filter

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

工具与软件:

您好、TI 团队

当以太网 PHY 从 DP83TC811更改为 DP83TC812时、按照建议移除了输出低通滤波器设计。
但是、由于 DP83TC812的发射测量结果较差、因此会出现以下问题:

A.能否为 DP83TC812重新引入原始低通滤波器设计?
b.如果重新引入原来的低通滤波器设计、它是否会影响以太网信号质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    对于 DP83TC812、不应安装 DP83TC811低通滤波器、因为以太网信号质量将受到影响。 能否与我分享发射结果?  

    谢谢!

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    EMI 问题是在 DP83TC812的 TRD_P 和 TRD_M 上测量(传导)的

    您有任何推荐的滤波器或降噪设计建议吗?

    随附的文件显示测试结果。 连接 TRD_P 和 TRD_M 线时、会检测到传导噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    您能否分享 此测试的设置图片? 我看到您正在根据 ENS0310进行测试、 我对此不熟悉。 您能否分享该项目的终端设备/OEM?  

    发射可能会受到原理图和/或布局设计的影响。 能否将您的原理图/布局与我分享一下以便进行审核?

    谢谢!

    David