This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:如何将 TCAN1042EVM 与基于 TMS320F28379D HSEC180的 controlCARD 配合使用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM, TMS320F28379D, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462042/tcan1042devm-how-to-use-tcan1042evm-with-tms320f28379d-hsec180-based-controlcard

器件型号:TCAN1042DEVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTCAN1042-Q1

工具与软件:

您好!

我需要了解如何将 TCAN1042DEVM 评估板| TI.com (控制卡+扩展坞)与 TCAN1042EVM TCAN1042DEVM 评估板| TI.com 配合使用

需要从   TCAN1042EVM 连接哪些 引脚、才能实现与以下引脚的 CAN 通信  

控制卡引脚 TMS320F28379D
CAN RX-GPIO7
CAN TX-GPIO6

2. 建立 CAN 通信还需要哪些其它物理连接?

感谢快速响应。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Learneirk,  

    TCAN1042-Q1上的 TXD 引脚1是 CAN 发送器、用于通过 CANH 和 CANL 驱动 CAN 总线。

    TCAN1042-Q1上的 RXD 引脚4是 CAN 逻辑电平接收器、用于将来自 CAN 总线的消息接收为 RXD 上的逻辑信号。

    STB 引脚用于建立器件的状态、高电平表示待机、低电平表示正常。

    在待机模式下、电流消耗要低得多、并且 CAN 总线发送器和接收器都被禁用。  

    此致、

    Eric Hackett