This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1休眠电流消耗详细信息

Guru**** 2542230 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463643/tcan4550-q1-tcan4550-q1-sleep-current-consumption-details

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:


我们 在设计中采用 TCAN4550-Q1器件。 由于产品是电池供电的器件、我们希望确认 Vsupply 在睡眠电流模式下的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    感谢您的咨询。 在睡眠模式中、典型流耗为25uA、最大值为42uA。  

    如果您有任何其他数据表问题、请告诉我、

    -Ethan