This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:针对 PWM 信号

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, AM26C31, AM26LV31, MC3487, AM26LS31, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458993/am26c31-for-pwm-signals

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31、 MC3487、 AM26LS31、 THVD1500、THVD2410

工具与软件:

团队成员、您好!

客户正在寻找在电机驱动器的长布线驱动器板上用于 PWM 信号的单端到差分输出发送器、以便获得更好的抗噪性。

使用的是原始 AM26C31、但由于它在输入端具有上部钳位二极管、因此符合功能安全要求。

以下是该发送器的更具体要求:

使能功能

6通道 PWM 信号(客户偏爱多通道 IC、可能为4通道、6通道或8通道)

SE 输入和差分输出

器件内部没有上部 ESD 二极管

偏置功率= 5Vcc  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV31 (E)需要3.3V 电源、但支持5V 输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    对于延迟、我们深表歉意。 我第一次看见她,她也不知道他在想什么。

    有几个器件可以正常工作。 我推荐 MC3487 或 AM26LS31。 两款器件都能满足 您的所有要求。 我们目前没有具有4个以上通道的差分驱动器。 这两个器件都有图显示它们没有连接到 VCC 的 ESD 二极管。  

    我不建议 AM26LV31在5V VCC 不在建议工作条件下运行。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这是 Delta 的 Clark。

    如 Brian 所述、AM26C31会生成差分输出、这些输出信号通过长电缆连接至驱动器板上的单端输出 IC (AM26C32IDR)。

    您建议这两个器件都适用于施加5Vcc 和使用3.3V PWM 输入吗?

    您是否还可以推荐用于 MC3487和 AM26LS31的 AM26C32IDR 替代 IC?

    谢谢!
    此致、

    Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有上述器件均支持3.3V 输入信号。

    "无上部 ESD 二极管"的要求来自哪里? 当您有3.3V 5V 电源输入信号时、二极管无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是安全转矩关闭(STO)功能的功能安全要求。 当没有5V 电源而3.3V 输入信号继续工作时、必须确保 Vcc 未充电。 虽然这不是唯一可用的解决方案、但它是当前正在实施的方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有多通道驱动器都非常旧、MC3487/AM26LS31是具有高功耗的双极器件。 即使不需要接收器功能、也可以考虑使用更先进、更强大的收发器、例如6×THVD1500。 如果需要、这些8引脚器件具有许多 P2P 替代产品、并具有经改进的 ESD/瞬态电压保护(例如 THVD2410)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MC3486 和 AM26LS32A 是相应的四通道接收器。  

    我同意克莱门斯的观点。 支持3.3V 输入。 我推荐 THVD1500。 通常看到仅单独使用接收器或驱动器的设计。