This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:RS232的5K 端接电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463367/thvd4411-5k-termination-resistor-for-rs232

器件型号:THVD4411

工具与软件:

您好!

我想连接 RS232和 RS485线、以在相同的引脚上实现可选协议。  当选择 RS485作为模式时、5k 端接电阻器是否与线路断开连接? 是否有其他方法可以禁用5k 电阻器、就像 RS485的120R 端接一样?

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始 questiuon 不是正确的,我想链接这个: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386133/thvd4411-shared-rs232-rs485-pinout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 如果在 SHDN 为低电平时禁用了器件、会发生什么情况? R2是否为高阻抗或者接地端是否仍然为5k? 因为如果这些芯片中的许多在多点 RS485模式下使用、5k 下拉会在总线上产生更小的采样器和更小的电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    5k 下拉电阻仅适用于 RS -232模式-在 RS -485模式下不存在。

    如上所示、只有 RS -232模式下才有5K。  

    否、在 RS -232模式下、您无法禁用5k 下拉、而/SHDN = VIO;RS -232标准要求接收器通常具有一个5k 电阻器(最小3k)-为了满足 RS 232合规性、需要此电阻器。  

    如果器件处于 RS -232模式、则在/SHDN 引脚被拉至 GND 时、接收器变为高阻抗:

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么。  

    此致!

    Parker Dodson