主题中讨论的其他器件: TCAN4550
工具与软件:
您好!
两个 TCAN4550-Q1芯片连接到我们器件上的一个 SPI 上、通过芯片选择切换通信。 问题如下:
症状:
1.当设备使用1到3小时时、CAN1无法随机向 CAN 总线发送数据、但 CAN 总线上可以正常接收数据、CAN2正常发送和接收数据;
2.当 CAN1无法发送数据时,内核不会报告任何错误,并且 CAN1可以在重新初始化后正常使用;
3.多个装置出现相同的现象;
4.CAN1和 CAN2是两条完全独立的 CAN 总线彼此连接、并不连接到一条 CAN 总线;
原理图如下所示: