This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:顶部标识

Guru**** 2916170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV717P, TPS3831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462546/esd321-top-part-marking

器件型号:ESD321
主题中讨论的其他器件:TLV717PTPS3831

工具与软件:

您的标记查找工具指出"DD"适用于 ESD321DPYR 。 但我们刚刚收到了一卷10,000、该标记与您的查找工具所说的内容不匹配。

标记为"AS"或"A5"。

您能否确认当前组件标记?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AS 和 A5是采用 DQN 封装的 TLV717P 和 TPS3831的二次标记。 你可以展示一张照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winston、

    这是一个‘D的问题、即从某个组件位置发出的"PPY"封装中的某些材料未正确地标出 A5、而不是数据表中看到的标记、并且最近的审计证实了这一点。 接收到的部件将与发送给 Sanmina 的发货标签匹配、并且性能不会受到影响。

    组装/测试站点已努力解决此错误、但在受影响的材料进入系统之前、可能会看到标记错误的材料。 这些是正确的器件、性能不会受到影响。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、感谢您的答复。 您是否碰巧有一份带有调查结果的审核结果的硬拷贝?

    这确实有助于阐明这里的内容。

    谢谢!

    温斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winston、

    请参阅此信函以了解顶部标记。  ESD321DPYR 顶部标记

    此致、

    Sebastian