This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203B:所需帮助:SN65MLVD203B 的 MLVDS 传输电缆

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462363/sn65mlvd203b-help-needed-mlvds-transmission-cable-for-sn65mlvd203b

器件型号:SN65MLVD203B

工具与软件:

尊敬的 TI 支持工程师:

我在我的设计中使用您的 M-LVDS P/N:SN65MLVD203B。 发送器和接收器之间的双绞线电缆长度为20英尺。 我的数据速度是从10MHz 到120MHz。 我的问题是、为了尽可能减小损耗、哪种类型的双绞线是我的最佳选择? 另外、对于双绞线、您建议使用多少种每英寸扭曲(TPI)?

非常感谢您的时间和帮助。

此致、

Kua Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kua,

    一位工程师已收到您发布的帖子的通知、并将在 CST 业务星期五结束前作出回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kua:

    为了获得最佳性能、电缆的特性阻抗应在90至130欧姆之间、双绞线应具有屏蔽。 此外、本 应用手册 还比较了多种电缆类型之间的性能。

    此致、

    插孔