This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:I2C 转 SPI 桥接器 IC 解决方案

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463423/tca9517-i2c-to-spi-bridge-ic-solution

器件型号:TCA9517

工具与软件:

你(们)好

可能建议使用 I2C 至 SPI 桥接器 IC 解决方案、以替换 NXP/SC18IS606。

如果有、请告知我。

谢谢!
Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有类似的替代方案。

    您必须自己对微控制器进行编程才能实现该目的。