This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:关于 TMUXHS4412单端用法的查询

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS3USB221, TMUXHS4412, HD3SS3411, TS3USB31E, HD3SS3212, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462017/tmuxhs4412-inquiry-about-the-usage-of-tmuxhs4412-single-ended

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: HD3SS3411TS3USB31E、TMUXHS221、 HD3SS3212、TS3USB221 HD3SS6126

工具与软件:

您好!

这是关于 TMUXHS4412单端用法的查询。

我们考虑将其与 FPGA 的 IO 通道结合使用。

根据 FPGA 的运行功能、我们计划使用如下图所示的相同通道。 您能否确认这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将这些引脚用于 GPIO、是的。 通常、 如果您 要通过通道发送单端信号、我们仅建议使用正通道。 负通道可保持悬空。

    关于这些通道还需要注意的另一点是 I/O 上支持的最大电压 如果需要、该多路复用器无法支持高达3.3V 的信令。

    我想澄清一下、根据图中列出的这些信号、您是否认为通道会发送 DIFF CLK、有时会切换到其他信号? 还是只是想确定每个通道可以发送哪些信号?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    信号的电压低于1.8V。

    如上一个问题中所述图像的蓝色文本所述、FPGA 输出根据功能设置在同一通道上切换信号。

    FPGA 通道配置为根据使用场景在差分 CLK、单个 CLK 和 GPIO 功能之间切换。

    如果仅使用正通道且负通道保持悬空、是否可以使用低至直流电平的 CLK 信号?

    我想知道仅将正通道连接到 FPGA 是否允许完全使用差分 CLK、单个 CLK 和 GPIO (直流电平)。

    此外、我们目前正在审查替代方案。

    您能否推荐符合 Fmax < 3GHz 条件的单通道多路复用器器件?

    谢谢你。

    Jun-Seok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun-Seok:

    FPGA 通道配置为根据使用场景在差分时钟、单个时钟和 GPIO 功能之间切换。

    我认为这个用例也可以。

    [报价 userid="606919" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462017/tmuxhs4412-inquiry-about-the-usage-of-tmuxhs4412-single-ended/5610817 #5610817"]如果只使用正通道并且负通道悬空、是否可以将 CLK 信号低至直流电平?[/QUOT]

    这话什么意思? 比如、让 CLK 信号不再交替到只是平坦电压/电流的地方?

    [报价 userid="606919" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462017/tmuxhs4412-inquiry-about-the-usage-of-tmuxhs4412-single-ended/5610817 #5610817"]我想知道仅将正通道连接到 FPGA 是否允许完全使用差分 CLK、单个 CLK 和 GPIO (直流电平)。

    对于任何差分信号、负信号需要第二个通道、如 D0N。 P/N 差分信号应保持在各自的通道中。

    [报价 userid="606919" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462017/tmuxhs4412-inquiry-about-the-usage-of-tmuxhs4412-single-ended/5610817 #5610817"]

    此外、我们目前正在审查替代方案。

    您能否推荐符合 Fmax < 3GHz 条件的单通道多路复用器器件?

    [报价]

    对于低频单通道多路复用器、我相信我们唯一的选择是 TS3USB31E、它的额定 USB2为480Mbps。 我们还有 HD3SS3411、其 USB3的额定速率为5Gbps。

    除此之外、我们还有一些2:1多路复用器、例如适用于 USB2的 TS3USB221或 TMUXHS221、或适用于10Gbps USB3的 HD3SS3212或 HD3SS6126。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    郑润培说:

    如果仅使用正通道且负通道保持悬空、是否可以使用低至直流电平的 CLK 信号?

    这话什么意思? 比如、让 CLK 信号不再交替到只是平坦电压/电流的地方?

    这是一个关于是否可以使用它的问题,如下图所示。

    我们正在查看备选器件 TMUXHS221。

    您的回复非常有帮助。

    谢谢你。

    Jun-Seok