This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:关于 HP 提供的 LMH1297.7zads"电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462734/lmh0397-about-the-lmh1297-7zads-circuit-available-from-hp

器件型号:LMH0397

工具与软件:

致负责人感谢您的持续支持。 我是奥林巴斯的铃木。

我将使用 SIM 来评估 LMH0397的 SDI_IO+引脚1的回波损耗。

-当我打开 这个主题的档案文件时,有三个电路,"电缆","FR4"和"转接驱动器"。 参阅"电缆"电路是否可以?

-另外,我是否正确理解"io.s4p"是包的寄生组件,而"Rx_io3.s4p"是端接的 S 参数?

-顺便说一下,什么是"tx_da.s4p"和"out_da.s4p" S 参数? 由于它们在重定时器之后、我是否知道我这次执行 SDI_IO+的回波损耗评估时不需要它们?

提前感谢您。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzuki:

    奥林巴斯的问候。 我叫 Nick、代表 TI 为 SDI 产品系列提供支持。

    1)电缆电路最适合此应用。

    2)我相信你的理解是正确的。  

    3) 3)是的、您是正确的。  

    此致、

    Nick