This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM24CA-Q1:脉冲测试

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM24CA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462802/tsm24ca-q1-impulse-test

器件型号:TSM24CA-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

 TSM24CA-Q1或 TI 的任何其他 TVS 是否支持 IEC60060脉冲测试? 未披露细节、但通过耦合电容器应用脉冲宽度= 1us、脉冲频率= 10ms、峰值电压=+/- 2kV。

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我没有访问此标准、但从我在网上可以找到的内容来看、此标准似乎引用了(1.2/50us)开路电压波形。

    如果确实如此、我们的数据表中提到的脉冲相同。 我们参考短路电流波形(8/20us)、但它指的是相同的脉冲。

    您能否确认这是否与您指的脉冲相同?

    此致、

    Sebastian