This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1GBase-KX 至1GBase-T

Guru**** 2927550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456657/dp83869hm-1gbase-kx-to-1gbase-t

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

在之前关于此主题的讨论基础上、已多次尝试利用 DP83869将1GBase-KX 转换为1GBase-T 您能否确认这些尝试是否成功? 如果是、请提供有关实施的详细信息、最好采用应用手册的形式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geethanga:

    请允许我有时间确认任何有关使用 DP83869实现1000Base-KX 至1000Base-T 转换的系统报告。

    虽然这尚未在内部进行验证、但我将分享可以在这方面找到的任何详细信息。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geethanga:

    有些情况下、DP83869用于需要1GBase-KX 至1000Base-T 转换的系统、但未提供实现细节。

    1000Base-KX 和 SGMII 的标准是类似的、因此我希望在 DP83869上禁用 SGMII 自动协商时、这种转换可以实现。

    您是否有通过分线连接器提供1GBase-KX 信号的评估平台? 如果是、我建议使用 DP83869EVM 并将其连接到 SGMII 分线板以验证此转换。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!
    Evan