This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:针对 HDMI2.1

Guru**** 2952630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463550/tpd4e02b04-for-hdmi2-1

器件型号:TPD4E02B04

工具与软件:

您好!

我们正在寻找 HDMI2.1 4通道电视、我们发现我们的竞争对手 EZ0P33P2NA 还支持  HDMI2.1。

https://www.eris.com tw UploadImgs/PDFS/ESD/DC-01501~02000/DC-01657.pdf

我检查了  TPD4E02B04 CL 为0.25pF、与 EZ0P33P2NA 0.28pF 类似。

但 Ccross 大于 EZ0P33P2NA 0.05pF。

Just want Doublecheck TPD4E02B04也适用于 HDMI2.1应用并进行验证。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该 TVS 二极管具有足够低的电容、可以支持 HDMI2.1速度、每通道最大速度为12Gbps。  

    根据奈奎斯特频率、我们可以将 信号频率估算为数据速率/2、即6GHz。  

    根据该器件的插入损耗图、我们可以支持远高于 6GHz 的信号速度、然后才能在10GHz 附近达到-3dB 衰减点。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有标记此器件的计划可以在数据表上支持 HDMI2.1?

    谢谢!