This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS9638:如何处理设计中未使用的 LVDS 输入和输出?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33, SN65LVDS9638, SN65LVDS34, SN65LVDS3487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462950/sn65lvds9638-what-to-do-with-un-used-lvds-inputs-and-outputs-within-a-design

器件型号:SN65LVDS9638
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS34SN65LVDS3487、SN65LVDS33

工具与软件:

您好!

我正在使用以下器件进行设计:

SN65LVDS9638 LVDS 双路发送器  --- > SN65LVDS34.

SN65LVDS3487 LVDS 四路发送器--- > SN65LVDS33

这些器件是否适合这样使用?

我有6个 LVDS 通道、但我只有5个信号。 应该如何处理 TX 侧的未使用通道和 RX 侧的未使用通道?

谢谢

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出引脚可保持断开。

    在发送器上、未使用的 A 输入引脚不得悬空;将其连接至  VCC 或 GND。 接收器具有可保持开路的失效防护输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的发送器输出是否应该通过其输出端接100R 电阻器进行端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Graham:

    未使用的发送器输出可以保持断开。

    此致、

    插孔