This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029-Q1:IBUS_LIM 最小值

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463343/tlin2029-q1-ibus_lim-min-value

器件型号:TLIN2029-Q1

工具与软件:

我想知道为什么在 IBUS_LIM 规格中为目标器件 TLIN2029指定了最小值。

我知道 MAX 值是对集电极开路输出可流向的电流大小的调节、

但我不知道直观地如何考虑最小值、因此我想做一个解释。 请教授它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    此参数定义了 连接到 ECU 总线的 VBUS = VBAT_max 时驱动器显性状态驱动器的电流限制。 根据 ISO 17987-4、 收发器应能够灌入至少40 mA。 在直流条件下、流入节点的最大电流不应超过200 mA、以避免可能的损坏。

    此致、

    Sean